This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:TUSB8042A 下游合规性模式命令

Guru**** 2539740 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970091/tusb8042a-tusb8042a-downstream-compliance-mode-command

器件型号:TUSB8042A

尊敬的专家

我写信给大家、希望了解如何为 TUSB8042A 的 DFP 设置 TUSB8042A 强制 TUSB8042A 进入 TX 合规模式。

这仅适用于以下条件下的测试模式而非 USB 兼容性。 并应使用 I2C 命令将其设置为 TX 合规模式。

他们现在正在使用基于 ARM 的 OS (QCOM)、无法在其操作系统上使用 XHSTT。

目前、我的客户正在将 TUSB8042A 与用于 Windows 平板电脑项目的 QCOM 配合使用。

请查看、让我获取您对此的建议。

谢谢、致以诚挚的问候

Yun 比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Billy、

    除了使用从 USB 主机控制器生成的命令之外、没有办法强制 TUSB8042A 进入兼容模式或测试模式。  客户的操作系统是否具有任何 USB 合规性工具?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JMMN

    感谢您的确认。 关于 USB 合规性工具、QCOM 似乎正在准备 USB 合规性工具、但尚未提供。

    如果在此方面需要进一步的帮助、请让我再接再回您。

    谢谢、致以诚挚的问候

    Yun 比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JMMN

    谢谢、下面还有一个其他相关查询。

    -->您能不能让我获得您的指导我的客户需要参考哪些文档和页面才能从 USB.org 发送从 USB 主机控制器生成的命令?

    我的客户将请求 QCOM 跟进。

    请查看、并让我获取您对此的建议。

    谢谢、致以诚挚的问候

    Yun 比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Billy、

    您能否确认您的客户是否需要 USB 2.0合规性命令或 USB 3.0合规性命令?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 JMMN

    谢谢、我的客户需要 USB 3.0合规性命令。

    您能为您提供帮助吗?

    谢谢、致以诚挚的问候

    Yun 比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Billy、

    主机将需要为要测试的集线器的下行端口生成命令:

    SetPortFeature (PORT_LINK_STATE)=兼容模式

    该命令在 USB 3.2规范的10.16.2.10设置端口特性部分中定义。

    此致、

    JMMN