This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:XIO2001的 D8h 寄存器设置

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970331/xio2001-d8h-register-settings-for-xio2001

器件型号:XIO2001

您好!

我计划在外部时钟模式下操作器件、并计划为 XIO2001应用添加 EEPROM。 我能否知道在哪里可以找到对 EEPROM 进行编程的默认值? 供参考、我想更改偏移 D8h 的寄存器。

由于我使用 XIO2001 CLK (F03)和其他设备的外部时钟源,我是否应该设置 CLKRUN_EN =低电平和 GPIO0 =未连接? 我是否需要在偏移 D8h 处禁用 CLKOUT0到 CLKOUT6、XiO 如何知道它必须使用外部 PCI 时钟源?

假设 XIO2001使用 CLK (F03)引脚将 PCI 数据与器件同步、那么使用内部或外部时钟源是否无关紧要、因为内部时钟源也连接到 CLK 引脚(通过 CLKOUT6)?

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    请附上与 EVM 配合使用的默认 EEPROM 说明。

    对于33MHz 和66MHz 以外的时钟频率(例如50MHz)、需要一个外部振荡器。 选择外部 PCI 总线时钟源后、外部时钟源将连接到 PCI 总线时钟输入(CLK)。 对于外部时钟模式、必须使用偏移 D8h 的时钟控制寄存器禁用所有七个 CLKOUT6:0端子。

    此致、Nassere2e.ti.com/.../8240104C.WR3