Other Parts Discussed in Thread: XIO2001
您好!
我计划在外部时钟模式下操作器件、并计划为 XIO2001应用添加 EEPROM。 我能否知道在哪里可以找到对 EEPROM 进行编程的默认值? 供参考、我想更改偏移 D8h 的寄存器。
由于我使用 XIO2001 CLK (F03)和其他设备的外部时钟源,我是否应该设置 CLKRUN_EN =低电平和 GPIO0 =未连接? 我是否需要在偏移 D8h 处禁用 CLKOUT0到 CLKOUT6、XiO 如何知道它必须使用外部 PCI 时钟源?
假设 XIO2001使用 CLK (F03)引脚将 PCI 数据与器件同步、那么使用内部或外部时钟源是否无关紧要、因为内部时钟源也连接到 CLK 引脚(通过 CLKOUT6)?
此致、
Leo