This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410-EP:TFP410-EP 和 TFP410之间有何不同之处?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410-EP, TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968730/tfp410-ep-what-is-different-point-between-tfp410-ep-and-tfp410

器件型号:TFP410-EP
主题中讨论的其他器件: TFP410

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 TFP410-EP 用于他们的下一个高可靠性产品。

 他们以前的一些产品都使用了 TFP410。

 他们对 这些器件有一些问题、如下所示。 请给我回复。

 问题1.  TFP410-EP 和 TFP410之间有何不同之处? 它是否仅在工作温度范围内?

 问题2. TI 是否有 TP410和 TFP410-EP 的 EOL 计划?

 非常感谢您的答复。

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    1.是的,主要区别在于温度范围增强。

    2.这些设备不会很快停产。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、I.K、

     感谢你的答复。

     对客户和我都很有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。