请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TFP410-EP 主题中讨论的其他器件: TFP410
大家好、
我的一位客户正在考虑将 TFP410-EP 用于他们的下一个高可靠性产品。
他们以前的一些产品都使用了 TFP410。
他们对 这些器件有一些问题、如下所示。 请给我回复。
问题1. TFP410-EP 和 TFP410之间有何不同之处? 它是否仅在工作温度范围内?
问题2. TI 是否有 TP410和 TFP410-EP 的 EOL 计划?
非常感谢您的答复。
Kazuya。