This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9261硬件设计检查

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968089/tusb9261-tusb9261-hw-design-check

器件型号:TUSB9261

大家好、

       您能否查看我的 TUSB9261电路设计? 谢谢!

注意:TX 和 RX.e2e.ti.com/.../USB3-to-SATA_5F00_TUSB9261.pdf 上的 USB 3.0交流耦合电容为100nF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB9261是否直接连接到 UB 主机或集线器? 如果是、交流耦合是正确的。 如果 USB 接口连接到 USB 连接器、则应移除 RX 上的交流耦合或将其替换为330nF。  

    请确保根据 7.3.1.4上电和复位序列满足正确的复位时序、并且只有当 USB 上行端口上的连接准备就绪且 tUSB9261退出复位时才应提升 USB_VBUS。

    我在提供的原理图中看不到 SPI 闪存、但请参阅 TUSB9261实现指南、了解有关 SPI 闪存选择的建议。 请计划使用 TUSB9261闪存刻录机对连接到 TUSB9261的闪存进行编程。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

           感谢您的评论、请更新我的 design.e2e.ti.com/.../USB3-to-SATA_5F00_TUSB9261_2D00_0105.pdf

    TUSB9261直接连接到 USB 集线器。

    2.我修改 USB_VBUS 电路、使用 GRST 来控制 USB_VBUS。

    U21 Winbond_W25X10CLSNIG 是我的 SPI 芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GRST 更改看起来不错。 SPI 闪存应满足以下要求:

    • 引导加载程序使用18.75MHz 的固定频率。
    • 闪存必须使用一个8位的字大小和一个24位的地址长度。
    • 程序指令必须允许在一个操作中写入256字节。
    • 编程前、引导加载程序会擦除整个芯片。
    • 建议最小闪存大小为512kB (64k x 8)。

    Winbond W25X20CL 可能更适合。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

           由于 PCB 布局布线、我想交换硬件设计中的 SATA RXP& RXN 信号、我 是否可以使用 TUSB9261固件交换 RX 信号?  e2e.ti.com/.../USB3-to-SATA_5F00_TUSb9261_2D00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 TI.com 上提供的 FW 可以交换 SATA RX 极性。 您应该使用 TUSB926x_FW_v1.06_SATA_POLICE_SWAP_RX bin 或 hex 文件。