大家好、
您能否查看我的 TUSB9261电路设计? 谢谢!
注意:TX 和 RX.e2e.ti.com/.../USB3-to-SATA_5F00_TUSB9261.pdf 上的 USB 3.0交流耦合电容为100nF
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
TUSB9261是否直接连接到 UB 主机或集线器? 如果是、交流耦合是正确的。 如果 USB 接口连接到 USB 连接器、则应移除 RX 上的交流耦合或将其替换为330nF。
请确保根据 7.3.1.4上电和复位序列满足正确的复位时序、并且只有当 USB 上行端口上的连接准备就绪且 tUSB9261退出复位时才应提升 USB_VBUS。
我在提供的原理图中看不到 SPI 闪存、但请参阅 TUSB9261实现指南、了解有关 SPI 闪存选择的建议。 请计划使用 TUSB9261闪存刻录机对连接到 TUSB9261的闪存进行编程。
您好、Malik、
由于 PCB 布局布线、我想交换硬件设计中的 SATA RXP& RXN 信号、我 是否可以使用 TUSB9261固件交换 RX 信号? e2e.ti.com/.../USB3-to-SATA_5F00_TUSb9261_2D00_1.pdf