This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A-Q1:LED 配置

Guru**** 2381850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/969322/tca6408a-q1-led-configuration

器件型号:TCA6408A-Q1
主题中讨论的其他器件:TCA6408

您好!

目前我们使用 TCA 6408 IO 扩展器来控制 LED。 此 IO 扩展器连接 在串行器侧。我们将仅使用 IO 扩展器中的4个输出(P0-P3)进行通道选择。 如何从 SoC 配置 IO 扩展器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyeth、

    有关如何对我们的器件进行编程/编码的说明位于数据表中、您对该过程是否有某种特定的问题?

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否为 TCA6408-A 提供任何特定于 Linux 的驱动程序? 是否可以将 PCA953X 驱动程序用于 TCA6408-A IO 扩展器?  配置寄存器配置只需用于 LED 的通道选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyeth、

    我们不提供器件驱动程序、但我可以在线找到:

    第102行似乎指示 TCA6408。 作为注释、我们的器件应与竞争对手的 PCA 器件软件兼容、因此您拥有的与 PCA 版本兼容的任何代码也应与我们的 TCA 版本配合使用。 我要指出的唯一区别是、我们的 I2C 开关需要一个停止条件来执行一个给定的命令、而我们发现竞争对手器件不需要这个条件、并且可以支持一个重复的启动条件。

    -Bobby