请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA6408A-Q1 主题中讨论的其他器件:TCA6408
您好!
目前我们使用 TCA 6408 IO 扩展器来控制 LED。 此 IO 扩展器连接 在串行器侧。我们将仅使用 IO 扩展器中的4个输出(P0-P3)进行通道选择。 如何从 SoC 配置 IO 扩展器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
目前我们使用 TCA 6408 IO 扩展器来控制 LED。 此 IO 扩展器连接 在串行器侧。我们将仅使用 IO 扩展器中的4个输出(P0-P3)进行通道选择。 如何从 SoC 配置 IO 扩展器?