Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1002A 您好!
我想在英特尔平台上使用此转接驱动程序。
根据对 USB3.2转接驱动器的平台要求,它声明:
建议 OEM 使用第三方供应商提供的有源多路复用器/重定时器/转接驱动器部件、这些部件满足以下要求以避免 USB 3.2接收器线路上的电气过载(EOS):在上电和接收检测阶段、建议的发送器共模电压(VCM)和阻抗值:
(i)如果(VCM <= 1.2V)、则中继器阻抗>=1K 欧姆;
(II)(VCM+Rx.detect 脉冲振幅<= 2.2V)和(中继器阻抗>= 4.5K 欧姆)。
TUSB1002a 是否符合这些要求?
谢谢你。
-Desmond