This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:上电和接收检测阶段期间的转接驱动器阻抗

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/969767/tusb1002a-re-driver-impedance-during-power-on-and-receive-detect-phase

器件型号:TUSB1002A

您好!  

我想在英特尔平台上使用此转接驱动程序。

根据对 USB3.2转接驱动器的平台要求,它声明:


建议 OEM 使用第三方供应商提供的有源多路复用器/重定时器/转接驱动器部件、这些部件满足以下要求以避免 USB 3.2接收器线路上的电气过载(EOS):在上电和接收检测阶段、建议的发送器共模电压(VCM)和阻抗值:  

(i)如果(VCM <= 1.2V)、则中继器阻抗>=1K 欧姆;  

(II)(VCM+Rx.detect 脉冲振幅<= 2.2V)和(中继器阻抗>= 4.5K 欧姆)。

 

TUSB1002a 是否符合这些要求?

 

谢谢你。

 

-Desmond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB1002A si 符合所有 USB 3.2要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Desmond、

    TUSB1002A 满足这些 PCH 要求。