This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:片上眼图监视器无图形

Guru**** 2392765 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968406/ds125df1610-no-pattern-with-on-chip-eye-monitor

器件型号:DS125DF1610

您好!

我们的客户在 DS125DF1610测试期间遇到问题。 它们使用了与光学模块连接的重定时器。 光学信号为输入信号、然后转换为电信号并经过重定时器。 最后、它再次转换为光信号。

在测试期间、它们可以通过光学信号看到眼图。 此外、系统工作正常、CDR 处于锁定状态。 但它们无法通过片上眼图监视器获得眼图。 客户在之前的项目中使用过片上眼图监视器、但此问题是第一次出现。 客户想知道这是否意味着芯片接收到的信号不好或是由其他原因引起的。

他们在电路板上测试了多种不同的 IC。 使用多个重定时器(所有通道)时、它们无法看到眼图、但可以看到其他一些重定时器的眼图。

从数据表的方框图中可以看出、眼图监视器位于 CDR 之前、EQ 和 DFE 之后。 这是否意味着该应用中重定时器的影响依赖于 CDR 功能? 因此、客户无法使用片上眼图监视器获得眼图模式?

谢谢、

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果重定时器 CDR 处于锁定状态、则眼图张开度监视器(EOM)功能应正常工作。 虽然 EOM 图捕获应用 EQ 后和 CDR 之前的眼图质量、但 EOM 仍需要 CDR 锁定才能工作。 您能否为相关测试用例提供重定时器通道寄存器的完全转储?

    谢谢、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rodrigo,

    因为我认为这种情况现在对客户来说并不紧急、所以我将关闭此主题。 如果客户提出更多请求、我将创建一个新的线程。

    谢谢、

    Andrew