Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610
您好!
我们的客户在 DS125DF1610测试期间遇到问题。 它们使用了与光学模块连接的重定时器。 光学信号为输入信号、然后转换为电信号并经过重定时器。 最后、它再次转换为光信号。
在测试期间、它们可以通过光学信号看到眼图。 此外、系统工作正常、CDR 处于锁定状态。 但它们无法通过片上眼图监视器获得眼图。 客户在之前的项目中使用过片上眼图监视器、但此问题是第一次出现。 客户想知道这是否意味着芯片接收到的信号不好或是由其他原因引起的。
他们在电路板上测试了多种不同的 IC。 使用多个重定时器(所有通道)时、它们无法看到眼图、但可以看到其他一些重定时器的眼图。
从数据表的方框图中可以看出、眼图监视器位于 CDR 之前、EQ 和 DFE 之后。 这是否意味着该应用中重定时器的影响依赖于 CDR 功能? 因此、客户无法使用片上眼图监视器获得眼图模式?
谢谢、
Andrew