This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:重定时器地址设置问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/969488/ds250df230-retimer-address-setting-question

器件型号:DS250DF230

大家好、

你好。

客户提出的几个问题:

1.我们可以将 DS250DF230重定时器地址设置为0x19还是其他地址?
2.如果第1项为"是",我们如何做到这一点? 并具有特殊设置或其他设置?
3.如果项目1不是,那么地址只能设置为0x30~0x4E?
4、如果地址设置电阻不是1K、10K、20kohm 和 Float、那么 DS250DF230重定时器的值是多少?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我们可以将 DS250DF230重定时器地址设置为0x19还是其他地址?

    2.如果第1项为"是",我们如何做到这一点? 并具有特殊设置或其他设置?
    3.如果项目1不是,那么地址只能设置为0x30~0x4E?

    重定时器将响应0x19、具体取决于 SMBus 软件是否使用7位寻址、以及其 ADDR 引脚是否相应设置。 请参阅下面的指南表。

    表1. 重定时器 SMBus 写地址分配

    ADDR_3

    ADDR_2

    ADDR_1

    ADDR_0

    SMBus 写入地址

    7位 SMBus 地址

    0

    0

    0

    0

    0x30

    0x18

    0

    0

    0

    1

    0x32

    0x19

    0

    0

    1

    0

    0x34

    0x1a

    0

    0

    1

    1

    0x36

    0x1b

    0

    1

    0

    0

    0x38

    0x1c

    0

    1

    0

    1

    0x3a

    0x1d

    0

    1

    1

    0

    0x3c

    0x1E

    0

    1

    1

    1

    0x3E

    0x1f

    1

    0

    0

    0

    0x40

    0x20

    1

    0

    0

    1

    0x42

    0x21

    1

    0

    1

    0

    0x44

    0x22

    1

    0

    1

    1

    0x46

    0x23

    1

    1

    0

    0

    0x48

    0x24

    ADDR_3

    ADDR_2

    ADDR_1

    ADDR_0

    SMBus 写入地址

    7位 SMBus 地址

    1

    1

    0

    1

    0x4a

    0x25

    1

    1

    1

    0

    0x4c

    0x26

    1

    1

    1

    1

    0x4e

    0x27


    4、如果地址设置电阻不是1K、10K、20kohm 和 Float、那么 DS250DF230重定时器的值是多少?

    重定时器 应 在每个电阻值内具有容差范围、其中相应的引脚搭接配置仍然生效。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师