Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230
大家好、
你好。
客户提出的几个问题:
1.我们可以将 DS250DF230重定时器地址设置为0x19还是其他地址?
2.如果第1项为"是",我们如何做到这一点? 并具有特殊设置或其他设置?
3.如果项目1不是,那么地址只能设置为0x30~0x4E?
4、如果地址设置电阻不是1K、10K、20kohm 和 Float、那么 DS250DF230重定时器的值是多少?
提前感谢!
艺术
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230
大家好、
你好。
客户提出的几个问题:
1.我们可以将 DS250DF230重定时器地址设置为0x19还是其他地址?
2.如果第1项为"是",我们如何做到这一点? 并具有特殊设置或其他设置?
3.如果项目1不是,那么地址只能设置为0x30~0x4E?
4、如果地址设置电阻不是1K、10K、20kohm 和 Float、那么 DS250DF230重定时器的值是多少?
提前感谢!
艺术
1.我们可以将 DS250DF230重定时器地址设置为0x19还是其他地址?
2.如果第1项为"是",我们如何做到这一点? 并具有特殊设置或其他设置?
3.如果项目1不是,那么地址只能设置为0x30~0x4E?
重定时器将响应0x19、具体取决于 SMBus 软件是否使用7位寻址、以及其 ADDR 引脚是否相应设置。 请参阅下面的指南表。
表1. 重定时器 SMBus 写地址分配
|
ADDR_3 |
ADDR_2 |
ADDR_1 |
ADDR_0 |
SMBus 写入地址 |
7位 SMBus 地址 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0x30 |
0x18 |
|
0 |
0 |
0 |
1 |
0x32 |
0x19 |
|
0 |
0 |
1 |
0 |
0x34 |
0x1a |
|
0 |
0 |
1 |
1 |
0x36 |
0x1b |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0x38 |
0x1c |
|
0 |
1 |
0 |
1 |
0x3a |
0x1d |
|
0 |
1 |
1 |
0 |
0x3c |
0x1E |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
0x3E |
0x1f |
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0x40 |
0x20 |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
0x42 |
0x21 |
|
1 |
0 |
1 |
0 |
0x44 |
0x22 |
|
1 |
0 |
1 |
1 |
0x46 |
0x23 |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
0x48 |
0x24 |
|
ADDR_3 |
ADDR_2 |
ADDR_1 |
ADDR_0 |
SMBus 写入地址 |
7位 SMBus 地址 |
|
1 |
1 |
0 |
1 |
0x4a |
0x25 |
|
1 |
1 |
1 |
0 |
0x4c |
0x26 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
0x4e |
0x27 |
4、如果地址设置电阻不是1K、10K、20kohm 和 Float、那么 DS250DF230重定时器的值是多少?
重定时器 应 在每个电阻值内具有容差范围、其中相应的引脚搭接配置仍然生效。
因此、
Rodrigo Natal
HSSC 应用工程师