This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750是否支持基于 MCU 的 USBPD +充电器架构?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25731, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968344/tps25750-does-tps25750-support-mcu-based-usbpd-charger-architecture

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25703BQ25731

您好、先生、

   从 https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2020/11/11/adding-usb-type-c-with-power-delivery-to-battery-powered-applications-smaller-faster-fewer-components上我们得知、TPS25750专为不涉及 MCU 的 USB PD +充电器架构而设计、TPS25750 EVM 板也采用此架构进行设计。 此架构要求我们将 BQ257xx I2C 与 TPS25750 I2Cm 相连、以便 TPS25750可以与 BQ257xx 通信以了解 USB PD 参数。

   但在我们的产品中、我们需要检索电池充电信息、例如充电阶段、充电电流等 这意味着我们需要将外部 MCU 连接到 BQ257xx I2C 以获取这些信息。 因此、这种不涉及 MCU 的架构不适合我们。 相反、我们的方框图如下所示

   如您所见、BQ25703 I2C 连接到 CPU (Qualcomm SDA660)、而不是 TPS25750。 然后、我们的 CPU 可以从 TPS25750和 BQ25703获取充电信息。 TPS25750是否支持此架构?





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、TPS25750可以支持此架构、但 SDA660现在将负责对 BQ25703进行编程/配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生、

    对于当前架构,我有一些问题需要解决:

    如何配置 TPS25750 GPIO0以通知 BQ25703 EN_OTG?

    TPS25750如何检测电池电量耗尽?

    如何将 TPS FW 刻录到 EEPROM 中?

    4.在"TPS25750主机接口技术参考手册"中  、有关 DEVICE_Capabilities 寄存器的 PowerRole 描述是否有任何错误?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何 配置 TPS25750 GPIO0以通知 BQ25703 EN_OTG?

    我们仍在努力增加使用 TPS2575 GUI 配置 GPIO 的功能。 不过、在平均时间内、您可以跟踪 TPS25750与 TPS25750EVM 上的 BQ25731 TOG 引脚的连接。 当您从在线 GUI 创建二进制映像并遵循与 TPS25750EVM 相同的引脚分配时、将配置 GPIO 的 OTG 功能

     TPS25750如何检测电池电量耗尽?

    当 VIN_3V3未连接电源时、TPS25750将处于电池电量耗尽状态

    3. 如何将 TPS FW 刻录到 EEPROM 中?

    您将需要使用外部编程器、例如 Aardvark 或类似的 I2C 编程器

    4. 在"TPS25750主机接口技术参考手册"中、  DEVICE_Capabilities 寄存器的 PowerRole 描述是否有任何错误?

    是的、这似乎是一个拼写错误。 我将与团队分享这一点。 但是、您不必接触这些寄存器、因为当 PD 控制器从外部闪存加载二进制映像时、该操作由 PD 控制器本身处理