主题中讨论的其他器件: BQ25703、 BQ25731、
您好、先生、
从 https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2020/11/11/adding-usb-type-c-with-power-delivery-to-battery-powered-applications-smaller-faster-fewer-components上我们得知、TPS25750专为不涉及 MCU 的 USB PD +充电器架构而设计、TPS25750 EVM 板也采用此架构进行设计。 此架构要求我们将 BQ257xx I2C 与 TPS25750 I2Cm 相连、以便 TPS25750可以与 BQ257xx 通信以了解 USB PD 参数。
但在我们的产品中、我们需要检索电池充电信息、例如充电阶段、充电电流等 这意味着我们需要将外部 MCU 连接到 BQ257xx I2C 以获取这些信息。 因此、这种不涉及 MCU 的架构不适合我们。 相反、我们的方框图如下所示
如您所见、BQ25703 I2C 连接到 CPU (Qualcomm SDA660)、而不是 TPS25750。 然后、我们的 CPU 可以从 TPS25750和 BQ25703获取充电信息。 TPS25750是否支持此架构?