This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:布局确认

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968337/ts3dv642-layout-confirmation

器件型号:TS3DV642

 你(们)好

我的客户使用 TS3DV642设计并遇到问题、请帮助确认。
问题如下:


1. Intel PDG 要求 DP 信号的电容靠近连接器端(984mil 内)
然而、TS3DV642数据表要求将辅助电容器放置在芯片的左侧。
这个部件对您来说有点困难。 我能否将电容器更改为开关的右侧?

2.如果在 TS3DV642的终端器件中有2对未使用的数据、可以直接进行 NC 处理吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. Intel PDG 要求 DP 信号的电容靠近连接器端(984mil 内)
    然而、 TS3DV642 数据表要求将辅助电容器放置在芯片的左侧。
    这个部件对您来说有点困难。 我能否将电容器更改为开关的右侧?

    是的、您可以这样做。 另一个端口上连接了什么? 由于电容位于开关的右侧、这意味着另一个端口 AUX 也会进行交流耦合。

    2.如果 在 TS3DV642的终端器件中有2对未使用的数据、可以直接进行 NC 处理吗?

    请保持未使用的通道 输入和输出 NC。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

               抱歉、我无法同时保留输入和输出。

                  请求如下:

                  源(DP)到器件 A 和 B、器件 A 使用 D0~D3

                                                            器件 B 使用 D0~D1

                  保持输出 B (D2、D3)>正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果是这种情况、我建议在两个未使用的输出上具有1k 下拉电阻。

    谢谢

    David