Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB9261DEMO 主题中讨论的其他器件:TUSB9261
你好。 绅士。
我对命令转换问题有一些问题。
当我使用 带有 SCSI_IOCTL_DATA_OUT (PIO 数据输出)的 IOCTL_SCSI_PASS_Through 直接发送"写入缓冲 器"命令时、不会向我的 SSD 发出命令、就像命令被阻止一样。
因此、我使用 IOCTL_SCSI_PASS_Through 直接与 SCSI_IOCTL_DATA_IN (中的 PIO 数据)发送它、发出命令、但由于 SCSI_IOCTL_DATA_IN、缓冲区的数据不会发送到 SSD。
我能否获取 使用 IOCTL_SCSI_PASS_Through 直接命令发送"Write Buffer"命令的示例代码?
谢谢你。