This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261DEMO:SCSI 命令至 SATA 命令问题

Guru**** 2535690 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968678/tusb9261demo-scsi-command-to-sata-command-issue

器件型号:TUSB9261DEMO
主题中讨论的其他器件:TUSB9261

你好。 绅士。

我对命令转换问题有一些问题。

当我使用 带有 SCSI_IOCTL_DATA_OUT (PIO 数据输出)的 IOCTL_SCSI_PASS_Through 直接发送"写入缓冲 器"命令时、不会向我的 SSD 发出命令、就像命令被阻止一样。

因此、我使用  IOCTL_SCSI_PASS_Through 直接与 SCSI_IOCTL_DATA_IN (中的 PIO 数据)发送它、发出命令、但由于 SCSI_IOCTL_DATA_IN、缓冲区的数据不会发送到 SSD。

我能否获取  使用 IOCTL_SCSI_PASS_Through 直接命令发送"Write Buffer"命令的示例代码?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以从 TI.com 上的 TUSB9261产品页面申请固件源代码。 这可能包含您需要的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我会尽快检查它:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我可以找到 FW 映像、但无法找到 FW 源代码。

    我可以获取固件源的下载链接吗?

    \

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用以下产品页面上的链接。 应位于页面的技术文档部分上方。