你(们)好
我们有一个需要 通过 DS90UH940的 GPIO0向 DS90UH925的 GPIO0发送1KHz PWM 的应用。
我们遵循了数据表建议和设置
DS90UH940 0x1D[3:0]= 0x03
DS90UH925 0x12[2]=1
DS90UH925 0x0D[3:0]= 0x5
VDDIO = 3.3V
但是、当我们向 GPIO0发送3.3V 信号时、它将被拉至1.1V。
我们尝试将 GPIO0设置为三态并向 GPIO0发送3.3V 信号、电压电平正确为3.3V
如果错过了任何设置,您会帮助查看吗?