This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH940-Q1:如何配置 GPIO0?

Guru**** 2536750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990092/ds90uh940-q1-how-to-configure-gpio0

器件型号:DS90UH940-Q1

你(们)好  

我们有一个需要 通过 DS90UH940的 GPIO0向 DS90UH925的 GPIO0发送1KHz PWM 的应用。  

我们遵循了数据表建议和设置

      DS90UH940 0x1D[3:0]= 0x03

      DS90UH925 0x12[2]=1

      DS90UH925 0x0D[3:0]= 0x5

VDDIO = 3.3V

但是、当我们向 GPIO0发送3.3V 信号时、它将被拉至1.1V。  

我们尝试将 GPIO0设置为三态并向 GPIO0发送3.3V 信号、电压电平正确为3.3V

如果错过了任何设置,您会帮助查看吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

    所有94x 器件都具有类似的 GPIO 配置机制。 请按照我之前的主题中的说明操作、但不要启用18位模式。

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/interface-forum/899426/ds90ub947-q1evm-gpio-issue-in-18-bit-video-mode

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    您提供的链接中所示说明的一个问题。  

    步骤5说 "通过对寄存器0x20 = 0x8A 进行编程、强制在947中使用解串器功能。"

    我们的串行器是 DS90UH925、在925数据表中、我们看不到寄存器0x20。 对于步骤5和925,我们应该怎么做?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PYTsai、

    在您之前的帖子中、您提到了:

    [引用 userid="8648" URL"~/support/interface/f/interface-forum/990092/ds90uh940-q1-how-to-configure-gpio0 ]但是、当我们向 GPIO0发送3.3V 信号时、它将被拉至1.1V。  [/报价]

    您的具体意思是什么? 您是说940侧、当您尝试将引脚拉至3.3V 作为 GPIO 输入时、它会强制降压至1.1V 吗? 或者、您是否说在940输入 GPIO 被驱动为高电平时925侧出现错误电压?  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    是的、 当 我们尝试将940 GPIO0引脚拉至3.3V 作为 GPIO 输入时、940 GPIO0引脚被强制降至1.1V

    是否需要团队的帮助来检查我们的设置,以便940缺少将 GPIO0发送到925 GPIO0的任何配置?  

    当940连接925时,940 GPIO0是否可能不起作用? 还需要团队对此进行澄清。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    今天、我们使用940和925 EVM 进行测试。 我们可以使 GPIO1正常工作。 但是类似的设置 GPIO0不起作用。  

          DS90UH940 0x1D[3:0]= 0x03

          DS90UH925 0x12[2]=1

          DS90UH925 0x0D[3:0]= 0x5

    您能否帮助我们提供一组设置、用于将940 GPIO0配置为输入、将925 GPIO0配置为输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我是 PY、  

    检查后,我没有发现您的配置有任何问题,但我们目前没有925->940设置,可以在最后尝试 我们将整理一些东西来检查这个问题、并在~1周内返回给您  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    好的、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我是 PY、

    感谢您耐心等待我们对其进行调试

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    是否有任何关于此问题的发现?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于讨论已移至电子邮件、因此关闭此主题。 当我们进行转换时、我将使用结果更新此线程  

    此致、

    Casey