This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT34:确认

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987339/sn65lvdt34-confirmation

器件型号:SN65LVDT34
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS34

大家好、

你好。

客户希望了解如何获得  集成电阻器的444mW 额定功率。 他们希望知道自己的设计的确切功率。  如该链接(https://e2e.ti.com/support/interface/f/interface-forum/971283/sn65lvdt34-power-rating-of-the-integrated-resistor)中所述

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    它来自 差分输入电流规格。 摆幅为200mV 时的最大电流为2.22mA、这意味着电阻器的额定功率至少为444mW。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我缺少一些东西。 P=IV;2.22mA * 200mV =444uW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、很抱歉、它把那里的设备弄乱了。 正确、它是444uW、使用数据表中的信息。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、现在看一下数据表中提供的功率耗散。

     SN65LVDT34D 的封装似乎只采用8引脚 SOIC 封装、 并且每个封装具有2个接收器(无使能功能内部端接封装)。  功耗额定值表显示在25°C 时为725mW。  集成电阻器中耗散的功率与表中列出的功率之间有何差异? 如果集成电阻器的额定功率为 uW、则表明效率很低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表中列出的额定功率是器件可消耗的最大功率、与最高结温和热阻有关。 这会导致 封装产生额外的损耗、如对流和辐射能量。 您可以参考以下应用手册以了解更多详细信息:

    https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/slva462/slva462.pdf

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定最后一个信息请求是否已完成、因此我将重复此操作。

    1) 1)如果 LVDT 的差分输入电压的建议幅度为0.8V、且绝对最大差分电压为1V、为什么使用200mV 来确定集成电阻器的最大额定功率?

    2) 2)如何根据集成电阻器的绝对最大额定功率确定裕度? 例如、TI 是否使用降额因子、使最大额定功率为2x 至10x >最大额定功率。

    3)对于没有集成电阻器的接收器(SN65LVDS34)、幅值差分电压输入最大为3V (而对于具有集成电阻器的器件、幅值差分电压输入最大为1V)。 什么因素决定了最大差分电压摆幅为3V?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Debbie 您好!

    很抱歉、我一直在检查设计以查看它们是否有任何输入-如果可以提供任何其他信息、则会不断更新。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Debbie 您好!

    遗憾的是、除了数据表中提供的内容外、设计中没有关于这些特定问题的任何其他信息。 不过、与原始问题相关的主要问题是、施加到输入端的 TTL 电平信号违反了数据表中列出的绝对最大规格、 TI 不会以任何方式偏离这些规格、这意味着可以在这些规格之外运行器件而不会有损坏风险(这适用于所有 TI 器件)。  

    此致、

    I.K.