This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:硬件搭接

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986365/dp83td510e-evm-hardware-straps

器件型号:DP83TD510E-EVM

在 EVM 原理图 HSDC080A (002)的第4页、我无法理解:

引脚 LED2-1的 R199和 R200绑带均已安装。 正确吗?

更重要的是、同一信号连接到 J18、我们可以发现 R28或 R203也可以连接、插入跳线。

LED0-1信号会发生类似的情况、由 R92下拉、但其他电阻器可以由 J20插入

我缺少什么吗?

谢谢你

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    我正在调查、并将在一天内回来。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    在我的结尾处有一些延迟、以查看原理图。 我正在跟进。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会等。

    除此之外、我的设计将是一个与此 EVM 相当相似的桥、但没有微处理器。

    我是否能够仅通过硬件绑带达到最大性能(电缆长度)? 我在这个论坛中看到很多配置文件接触到内部寄存器、甚至在数据表中也没有描述、这让我感到担心。

    此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有新消息吗?

    谢谢你

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    我们查看了所有 EVM 板和原理图。 您的观察结果是正确的。 我们发现、在我们的最新 EVM 中、这些电阻器(您指出是额外的、不应该在那里)。 尽管团队已经检查并发现即使在这些电阻器就位的情况下、EVM 仍能正常工作、但我们建议取消这些电阻器、并使用跳线选择所需的上拉/下拉带。

    我们还发现、USB 供电 EVM 的选项需要使电阻器 R24 = 0欧姆。(连接在 USB 与接地之间)

    此外、我还确认、自举足以在生产中的器件上实现长电缆长度。 您 看到的电缆类型和长度是多少? 此外、为了确保 EVM 上安装了生产器件、您能否共享寄存器0x0002和寄存器0x0003的值?

    再次感谢您的耐心等待。 在实验室中保存所有 EVM 版本、检查其 BOM 并确保其正常工作(使用当前 BOM)需要一段时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、

    现在、我可以继续进行设计

    此致

    Alberto