在 EVM 原理图 HSDC080A (002)的第4页、我无法理解:
引脚 LED2-1的 R199和 R200绑带均已安装。 正确吗?
更重要的是、同一信号连接到 J18、我们可以发现 R28或 R203也可以连接、插入跳线。
LED0-1信号会发生类似的情况、由 R92下拉、但其他电阻器可以由 J20插入
我缺少什么吗?
谢谢你
Alberto
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 EVM 原理图 HSDC080A (002)的第4页、我无法理解:
引脚 LED2-1的 R199和 R200绑带均已安装。 正确吗?
更重要的是、同一信号连接到 J18、我们可以发现 R28或 R203也可以连接、插入跳线。
LED0-1信号会发生类似的情况、由 R92下拉、但其他电阻器可以由 J20插入
我缺少什么吗?
谢谢你
Alberto
您好、Alberto、
我们查看了所有 EVM 板和原理图。 您的观察结果是正确的。 我们发现、在我们的最新 EVM 中、这些电阻器(您指出是额外的、不应该在那里)。 尽管团队已经检查并发现即使在这些电阻器就位的情况下、EVM 仍能正常工作、但我们建议取消这些电阻器、并使用跳线选择所需的上拉/下拉带。
我们还发现、USB 供电 EVM 的选项需要使电阻器 R24 = 0欧姆。(连接在 USB 与接地之间)
此外、我还确认、自举足以在生产中的器件上实现长电缆长度。 您 看到的电缆类型和长度是多少? 此外、为了确保 EVM 上安装了生产器件、您能否共享寄存器0x0002和寄存器0x0003的值?
再次感谢您的耐心等待。 在实验室中保存所有 EVM 版本、检查其 BOM 并确保其正常工作(使用当前 BOM)需要一段时间。