大家好、
我们的客户正在寻找 XFP 和 SFP/SFP+收发器器件、它们可以在10Gbps 和1Gbps 之间切换传输速率。
通信图像如 figure①所示。

TI 是否有匹配器件?
或者、是否有具有多路复用器的重定时器器件 可以通过以下图②来切换传输速率?

此致、
太泰塔玛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们的客户正在寻找 XFP 和 SFP/SFP+收发器器件、它们可以在10Gbps 和1Gbps 之间切换传输速率。
通信图像如 figure①所示。

TI 是否有匹配器件?
或者、是否有具有多路复用器的重定时器器件 可以通过以下图②来切换传输速率?

此致、
太泰塔玛
您好、Teritama、
DS110DF111听起来可能适合以下应用:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds110df111.pdf
此致、
JMMN
罗德里戈、您好!
感谢你的答复。
我们的客户计划在以下配置中使用此器件。

该配置具有两个信号路由 XFI 和 SGMI。
当10G 模块插入 SFP+插槽时、CPU 通过 XFI 路由以10Gbps 连接、如图中的粉色路由。
当1G 模块插入 SFP+插槽时、CPU 通过 SGMI 路由以1Gbps 的速率连接、如图中的橙色路由。
这些模块计划通过连接 CPU 的 I2C 接口进行识别、并通过 LBK 引脚更改信号路由。
上述配置是否可行?
如果有任何需要小心的地方,请告诉我。
此致、
太泰塔玛
罗德里戈、您好!
感谢您的快速回复。
还有其他问题。
此配置通过 LBK 引脚进行开关信号路由。
但由于 引脚控制模式中的 VOD 和去加重控制有限、我们无法进行详细的波形调整。
因此、我们的客户希望了解除引脚控制模式之外的其他路由更改方法。
我们发现下面的文章提到了寄存器控制。
●DS110DF111 -环回输出无输出
https://e2e.ti.com/support/interface/f/interface-forum/287397/ds110df111---no-output-at-loopback-output?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DS110DF111#
因此、我们认为通过寄存器0x07可以实现开关信号路由、这与 ENSMB 引脚=高电平=寄存器访问、SMBus 从模式时的引脚控制模式类似。
是这样吗?
此致、
太泰塔玛