This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XFP 和 SFP/SFP+通信多速率兼容器件

Guru**** 2541010 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986372/xfp-and-sfp-sfp-communication-multi-rate-compatible-device

主题中讨论的其他器件:DS110DF111

大家好、

我们的客户正在寻找 XFP 和 SFP/SFP+收发器器件、它们可以在10Gbps 和1Gbps 之间切换传输速率。

通信图像如 figure①所示。

TI 是否有匹配器件?

或者、是否有具有多路复用器的重定时器器件 可以通过以下图②来切换传输速率?

此致、

太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    DS110DF111听起来可能适合以下应用:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds110df111.pdf

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢你的答复。

    您是否为 figure②?选择了此器件

    我了解到该器件是具有多路复用器的重定时器。

     

    此致、

    太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    这基于图1。 DS110DF111是用于10GbE SFP 模块的典型器件。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    很抱歉、我的理解不正确。

    我已经在图1中了解了该器件。

    顺便提一下、该器件是否也可以用于图2?

    我们认为使用两  个 DS110DF111。 一个器件用于 RX。 另一个器件用于 TX。

     

    此致、

    太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS110DF111没有多路复用器功能。 它是一个简单的串行重定时器。 如果输入数据为1G、则输出数据为1G、如果输入为10G、则输出相同的10G 数据。

    此致、

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    感谢你的答复。

    我们的客户计划在以下配置中使用此器件。

    该配置具有两个信号路由 XFI 和 SGMI。

    当10G 模块插入 SFP+插槽时、CPU 通过 XFI 路由以10Gbps 连接、如图中的粉色路由。

    当1G 模块插入 SFP+插槽时、CPU 通过 SGMI 路由以1Gbps 的速率连接、如图中的橙色路由。

     

    这些模块计划通过连接 CPU 的 I2C 接口进行识别、并通过 LBK 引脚更改信号路由。

    上述配置是否可行?

    如果有任何需要小心的地方,请告诉我。

    此致、

    太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此配置应该起作用。 我建议使用 TI EVM 板进行评估以进行确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此配置应该起作用。 我建议使用 TI EVM 板进行评估以进行确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此配置应该起作用。 我建议使用 TI EVM 板进行评估以进行确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    感谢您的快速回复。

    还有其他问题。

    此配置通过 LBK 引脚进行开关信号路由。

    但由于 引脚控制模式中的 VOD 和去加重控制有限、我们无法进行详细的波形调整。

    因此、我们的客户希望了解除引脚控制模式之外的其他路由更改方法。

    我们发现下面的文章提到了寄存器控制。

    ●DS110DF111 -环回输出无输出
    https://e2e.ti.com/support/interface/f/interface-forum/287397/ds110df111---no-output-at-loopback-output?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DS110DF111#

    因此、我们认为通过寄存器0x07可以实现开关信号路由、这与 ENSMB 引脚=高电平=寄存器访问、SMBus 从模式时的引脚控制模式类似。

    是这样吗?

    此致、

    太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相关:"我们认为、通过寄存器0x07可以进行开关信号路由、这与 ENSMB 引脚=高电平=寄存器访问、SMBus 从模式时的引脚控制模式类似。" 是这样吗?

    • 没错

    谢谢、

    Rodrigo Natal