主题中讨论的其他器件: TPS25750
您好!
最近、我一直在使用评估板 TPS25750EVM。 我的目标是实现以下目标:
-作为 USB2.0器件的 EVM
- EVM 供电(通过 USB-C)
因此、最初使用默认的仅供源(5V、3A)配置对 EVM 进行了配置。 为了检查来源、我在其中插入了一个 Samsung galaxy 选项卡。 它工作正常、系统消耗的电流为0.6A。
这对我来说有点奇怪、因为平板电脑应该能够处理高达2A 的灌电流(这将属于 EVM 板的功能)。
总之、我开始使用高级配置进行一些操作。 更准确地说、我更改了"Transmit Source Capabilities (0x32)"寄存器 PDO1 (仅启用1个 PDO)。 我降低了最大电流值(这也降低了消耗的电流)、但我还尝试提高电流值(通常为7A)、以查看平板电脑是否会突然开始消耗更多功率。
因此、即使我恢复到默认配置(5V、3A)、EVM 也不再供电。 毫无疑问、我不知道其中的硬件是否使系统配置复杂。 我只想更好地理解我应该做/避免的事情。
该 EVM 通过连接到 TP4 (SYS_PWR)和 TP5 (GND)(19V)的电缆供电。 所有跳线都位于默认库存配置中。
感谢你的帮助。
此致、
Marc