This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:测试期间的 TPS25750EVM 行为

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750EVM, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989212/tps25750evm-tps25750evm-behavior-during-testing

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件: TPS25750

您好!

最近、我一直在使用评估板 TPS25750EVM。 我的目标是实现以下目标:

-作为 USB2.0器件的 EVM

- EVM 供电(通过 USB-C)

因此、最初使用默认的仅供源(5V、3A)配置对 EVM 进行了配置。 为了检查来源、我在其中插入了一个 Samsung galaxy 选项卡。 它工作正常、系统消耗的电流为0.6A。

这对我来说有点奇怪、因为平板电脑应该能够处理高达2A 的灌电流(这将属于 EVM 板的功能)。

总之、我开始使用高级配置进行一些操作。 更准确地说、我更改了"Transmit Source Capabilities (0x32)"寄存器 PDO1 (仅启用1个 PDO)。 我降低了最大电流值(这也降低了消耗的电流)、但我还尝试提高电流值(通常为7A)、以查看平板电脑是否会突然开始消耗更多功率。

因此、即使我恢复到默认配置(5V、3A)、EVM 也不再供电。 毫无疑问、我不知道其中的硬件是否使系统配置复杂。 我只想更好地理解我应该做/避免的事情。

该 EVM 通过连接到 TP4 (SYS_PWR)和 TP5 (GND)(19V)的电缆供电。 所有跳线都位于默认库存配置中。

感谢你的帮助。

此致、

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马克

    设置拉电流 PDO 时、您将设置拉电流将提供的电流量、而不是 灌电流可以消耗的电流量。  如果手机几乎充满电、则仅充电600mA 的情况并不少见。  如果接近排空、预计会消耗更多的电量。

    有一些非常好的低成本市场可用 工具可让您为设计创建负载条件。  以下是我扩展使用 的负载之一:https://store.avhzy.com/index.php?route=product/product&product_id=52 此负载将允许您查看电压并将负载设置为3A、然后测试您的设置。  这样、您可以缓慢增大负载、直到看到电流限制生效并降低电压、最终以更可控的方式关闭端口。

    下面是一个调试序列、可用于查看发生的情况:

     1、测量 P3V3和 P5V0电压并确保它们正确

    2. 测量 SYS_PWR 电压并确保其与输入电压匹配

    3. 通过 USB 端口将 EVM 连接到 PC,然后查看是否可以对电路板进行编程

    如果所有这三项工作都完成、那么我担心在您的测试过程中器件可能已损坏。  如果您是通过 TISTORE 购买的、您应该能够通过它获得更换电路板。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您结构良好的答案 Chuck。

    我还认为平板电脑充电过多。 这就是我还想尝试低电池电压状态的原因、很遗憾 EVM 在此之前停止正常工作。

    对于建议的调试序列、遗憾的是、对于我来说、除了 EVM 无法如前所述提供电源外、一切都正常。

    在任何情况下、我们都已使用 TPS25750S 开始我们的设计。 我唯一的问题是正在充电的平板电脑的功耗。 我需要将电流输出限制为最大0.7A 如果我理解正确、当平板电脑通过 USB-C 进行连接时、如果 TPS25750 PDO 配置了最大输出电流为0.7A、则应向平板电脑通告此类功能、平板电脑的电流消耗不会超过所述。

    如果确认了这一点、我就没有其他问题了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    很高兴为您提供帮助