This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:PEX8732 (PCIe Gen3)未检测到 XIO2001

Guru**** 2588695 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001, DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988284/xio2001-xio2001-not-detected-by-pex8732-pcie-gen3

器件型号:XIO2001
主题中讨论的其他器件: DS80PCI402

您好!

PEX8732 Gen3 PCIe 交换机未检测到 XIO2001时出现问题。
我们有两种不同的电路板设计、它们都表现出相同的行为。
我们发现 XIO2001在这种情况下持续生成 PCI 复位(大约每60ms 一次)。

其他 PCIe 转 PCI 桥接器、如 Pericom PI7C9X111SL、可与 PEX8732正常配合使用。

借助其他(Gen2) PCIe 开关、我们基于 XIO2001的设计工作正常。

您是否知道 XIO2001和 PEX8732之间存在任何兼容性问题?

XIO2001和 Gen3链路合作伙伴是否存在任何已知问题?

是否有任何关于如何使 XIO2001与 PEX8732配合使用的想法?

期待您的回答、
Niels

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niels、

    我已检查 XIO2001已知勘误表。 唯一可能与您观察到的情况相关的问题可能是 CLKREQ#在第3代电源管理状态下无法正常运行。 我们认为 CLKREQ#可能会导致此持续 PERST#生成。 解决此问题的方法可能会解决您看到的问题。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nasser、

    遗憾的是、它是由 XIO2001连续生成的 PCI-Reset#。
    (PCI、这种旧的、传统的并行接口)

    PCI-Express 复位信号 PERST#的行为符合预期。 在上电期间短暂的"低电平"周期、然后转换为稳定的"高电平"。

    下面是有关 pulsing PCI-Reset#的更详细的视图:

    PCIe-REFCLK 和 PCI-Clk 均以正确的频率运行、即使在 PCI-Reset#转换期间也是如此:

    您是否仍然这么认为
    "设置 FORCE_CLKREQ 位以禁用 PCI-Express 总线上的 CLKREQ 支持。"
    可能是解决方案吗?

    顺便说一下、我们将一个 EEPROM 连接到 XIO2001、但它是空的。
    TI 是否提供任何工具来对 EEPROM 和推荐的 EEPROM 内容进行编程?

    此致、Niels

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8240104C.txtHiNeil、

    1)。 您可以尝试此操作-设置 Force_CLKREQ 位。 我找不到一个错误、指向您看到的问题、值得一试。

    2)。 此外、我将 EEPROM 文件或内容附加到此电子邮件中。 初始化可能不同、在这里可能会对我们有所帮助。 请注意、文件的扩展名为 WR3、但由于我无法使用 WR3扩展名附加到本例、因此我必须将此文件更改为 txt。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nasser、

    感谢您发布 EEPROM 内容。
    我们使用您的内容对 XIO2001进行了编程、但错误保持不变。

    作为附加测试、我们在 XIO2001和 PEX8732之间建立了有线 PCIe 连接、一切都很好。
    听起来像是信号完整性问题。
    电缆连接的 PCIe"插入器"仅包含转接驱动器。 此测试期间的信号链如下所示:
    PEX8732 --> DS80PCI402 --> PI2EQX5804 --> DS80PCI402 --> XIO2001

    有什么想法、为什么插接转接驱动器会改变行为?

    此致、Niels

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niels、

    是的、这似乎是一个信号完整性问题。  

    1)。 如果您在 XiO 部件之前取出 DS80PCI402并离开另一个部件、您是否会发现问题?  

    2)。 DS80PCI402:您是否将评估板用于此部件或插入器的一部分?  

    此致、、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    作为"插入器"、我们使用了有线 PCIe 扩展。 它包括:

    • TPCE278
    • OSS-XMC-HIB25-X8
    • OSS-PCIe-CBL-X8-XM
    • OSS-PCIe-ECA-x8

    由于电路板的外形不同、我无法"取下"其中一个转接驱动器。

    如上表所示、DS80PCI402位于不同供应商的两个不同电路板上。

    是否有任何选项可以"调优" XIO2001的接收器均衡器或类似的内容?

    此致、Niels

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niels、

    没有用于信号调节的寄存器。 有一个想法让我想起,是否可以在该开关上强制设置某些预设? 我想知道、可能有一个设置会使人眼更加张开-在某些情况下、均衡的作用会延伸到 TX 侧。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔

    对开关的发送器进行调优是一种诱人的方法。 但是、容纳开关的电路板不是来自我们、因此我无法说是否可以调优发送器。 我将在星期一尝试了解。

    此致、Niels