This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS30EA101:IBIS 模型#39;s Vdiff 参数

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DS30BA101, DS30EA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988731/ds30ea101-ibis-model-s-vdiff-parameter

器件型号:DS30EA101
主题中讨论的其他器件:DS30BA101

TI.com 上为该器件提供的 IBIS 模型的 Vdiff 参数为2.5V。 对于能够通过具有50dB 衰减的电缆路径接收信号的器件和具有800mV 典型差分输出的源发送器(DS30BA101)进入100 Ω 双绞线的器件、这似乎是不准确的 vdiff 设置。 使用 TI 的 IBIS 模型对 DS30BA101到 DS30EA101链路进行 Hyperlynx 建模时、即使与 DS30BA101的建模源信号相比、DS30EA101具有相当干净且衰减不大的输入信号、也无法提供 DS30EA101的功能输出。 例如、如果 DS30EA101的 Vdiff 更改为2.5mV (DS30BA101的800mV 典型 Vdiff OUT 衰减约50dB)、我发现运行更合理。 DS30EA101的真正 VDIFF 电压是多少? 是否有任何其他文档或验证报告可用于确认此 IBIS 模型其余部分的性能?  

此致、

C W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IBIS 文件主要告诉我们 I vs V 或输出驱动器强度。 但是、它不会告诉我们该器件的 EQ 增益。 要检查增益、我们确实需要 AMI 模型-遗憾的是、这不适用于此器件。  

    DS30BA101最大100 Ω 差分输出约为800mV - Rset 接近487 Ω。 通过此设置、DS30EA101 50dB 均衡器可以恢复信号。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、  

    感谢您的快速响应。 我从您的回答中得到的好处是、对于为这些器件提供的 IBIS 模型而言、没有任何有用的建模方法、因此它们的存在基本上是肤浅的。  

    至于 RSET、我假设您是指 DSBA101上的 RVO 引脚上拉电阻值。 数据表建议将该值设置为953欧姆、以将800mV 差分输出连接到100欧姆差分电缆。 您是如何得出487欧姆的值的?  

    此致、

    C W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clyde、

    关于 IBIS 文件、您的理解是正确的。

    RVO 的范围为953欧姆至487欧姆、对应800mV 输出差分至1600mV 输出差分。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Nasser。

    我注意到、您几年前就回答了有关 DS30EA101在200MHz 奈奎斯特频率下400MHz 比特率下的可用增益的一个相关问题。  对于 配置 在 800MHz 和 2GHz 之间的比特率以及设置为953 Ω RVO 的 DS30BA101发送器、DS30EA101仍可以恢复比特流的最大电缆衰减是多少? 我假设在 这些条件下预计的最大电缆衰减、我可以将 RVO 切换为487欧姆 、并能够获得另6dB 的电缆损耗、对吧?   这两种工作配置中的任何一种是否都需要最小的电缆衰减?

    感谢您的帮助。

    C W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    800MHz 至2GHz 时的增益可能在35dB 至45dB 之间变化- 1.5GHz 时的最大增益为50dB。 此外、如您所述、如果需要、您可以将 RVO 扫描到487欧姆以获得更长的距离或更高的眼图张开度。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS30EA101在其输入端具有1600mV 差分信号时是否能够正常运行? (主要涵盖 RVO=487欧姆时为最大电缆长度操作配置的链路的情况、但使用最小衰减电缆连接进行测试。)

    C W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clyde、

    DS30EA101是一款自适应均衡器、具有最小电缆和高启动电平、可选择低 EQ 增益。

    此致、Nasser