This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找适用于 PLC 应用的工业数字输入/输出 IC

Guru**** 2924490 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, TIDA-01508, ISO1211, TIDA-010049, TIDA-00017, SN65HVS882, SN65HVS885, TPS272C45, TIDA-01552, TPS274160, TIOS101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988192/looking-for-industrial-digital-input-output-ic-for-plc-application

主题中讨论的其他器件:ISO1212TIDA-01508ISO1211TIDA-010049TIDA-00017SN65HVS882SN65HVS885TPS272C45TIDA-01552TPS274160TIOS101

您好!

我写这封邮件是因为我没有找到非常方便的东西,希望您的建议能有所帮助!

我目前正在寻找一款适用于 PLC 应用的接口 IC、它具有数字输入和数字输出功能。 在我的梦想中、SPI 接口可用于将 IC 的 N 端口配置为1、2或3类数字输入或数字输出。 电源为24V。 我不需要隔离(我可以在设计中在 SPI 级别对其进行安排)。

我在 Maxim Integrated (MAX14906)找到了并发器件、我正在寻找其他器件来比较多个基准。

感谢体验反馈!

此致、

Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    我认为这不一定是我们团队的专业领域。 但是、我找到了一些有关 TI 的资源、可帮助您设计系统。

    您可以在此处选择要为其购买器件的子系统、TI 将为其提供器件建议。 有一个点可以选择数字输入和数字输出。

    同时、我将确定哪个团队负责工业 PLC 应用。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

    感谢您的请求和对我们产品的兴趣!

    我们确实有符合1类、2类和3类标准的数字输入器件以及可用于数字输出的独立器件。 将它们分开具有以下优势:通道数量灵活、尤其是输出侧的驱动强度。

    以下是您可能感兴趣的一些器件以及使用这些器件的参考设计:

    • ISO1211和 ISO1212 --> TIDA-01508
    • SN65HVS882或 SN65hvs885 -> TIDA-00017 / TIDA-010049
    • TPS272C45
    • TPS274160 --> TIDA-01552
    • TIOS101

    这只是一项选择。

    正如 Chris 在他的帖子中强调的、您还可以查看特定的应用站点、并提供进一步的器件和参考设计建议:

    此致

    Alex