Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, TIDA-01508, ISO1211, TIDA-010049, TIDA-00017, SN65HVS882, SN65HVS885, TPS272C45, TIDA-01552, TPS274160, TIOS101
您好!
我写这封邮件是因为我没有找到非常方便的东西,希望您的建议能有所帮助!
我目前正在寻找一款适用于 PLC 应用的接口 IC、它具有数字输入和数字输出功能。 在我的梦想中、SPI 接口可用于将 IC 的 N 端口配置为1、2或3类数字输入或数字输出。 电源为24V。 我不需要隔离(我可以在设计中在 SPI 级别对其进行安排)。
我在 Maxim Integrated (MAX14906)找到了并发器件、我正在寻找其他器件来比较多个基准。
感谢体验反馈!
此致、
Joel