Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8041A
主题中讨论的其他器件:TUSB8041、
您好、专家、
客户 将 TUSB8041IRGCR 直接替换为电路板上的 TUSB8041ARGCR、但它不起作用(无信号输出)、而 TUSB8041IRGCR 可以正常工作。
将 TUSB8041替换为 TUSB8041A 时、应进行哪些更改? 请提供建议。
谢谢、
Oliver OU
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好 JMMN
按照你们的要求,在测试治具的RX端有接入USB3.1device作为RX Ω 终端,但是依然没有CP0 或者有tool直接切换到CP0和CP1mode 信号,我们测试软件是TEK一致性测试软件,通常治具的RX端是不用接RX terminations的,开机完成后接上USB测试治具,可以抓到LFPS信号、之后自动引TX信号切换到CP0 Ω MODE(这个说的是HUB TUSB8041)、目前提供的XHCI tool里的Superspeed功能不能切换CP0和CP1mode Ω、Ω。
你(们)好 JMMN
按照你们的要求,在测试治具的RX端有接入USB3.1device作为RX Ω 终端,但是依然没有CP0 或者有tool直接切换到CP0和CP1mode 信号,我们测试软件是TEK一致性测试软件,通常治具的RX端是不用接RX terminations的,开机完成后接上USB测试治具,可以抓到LFPS信号、之后自动引TX信号切换到CP0 Ω MODE(这个说的是HUB TUSB8041)、目前提供的XHCI tool里的Superspeed功能不能切换CP0和CP1mode Ω、Ω。