This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041A:将 TUSB8041替换为 TUSB8041A 时钟恢复

Guru**** 2965720 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987216/tusb8041a-replace-tusb8041-with-tusb8041a-direclty

器件型号:TUSB8041A
主题中讨论的其他器件:TUSB8041、

您好、专家、  

客户  将 TUSB8041IRGCR 直接替换为电路板上的 TUSB8041ARGCR、但它不起作用(无信号输出)、而 TUSB8041IRGCR  可以正常工作。

将 TUSB8041替换为 TUSB8041A 时、应进行哪些更改? 请提供建议。  

谢谢、

Oliver OU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    不需要进行任何更改、它们是否可以确认散热焊盘连接良好?  是否下拉了测试? 如果未使用 SMBus 主机模式、SMBUSz 为高电平?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!
    SMBUSz 为高电平、 TEST 引脚被下拉。
    我们无法 直接使用示波器来测试 USB 端口、但它可以识别 USB 器件。
    我们可以在替换为 TUSB8041A 之前使用示波器直接获取信号。
    您是否有任何解决 问题的建议?

    谢谢、
    此致、
    LZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 LZL、

    他们是否能够在上行端口上以 USB 2.0速度或 USB 3.0速度查看 TUSB8041A 连接?  它应该连接到这两个引脚。  他们能否检查 USB_VBUS 以及 USB_R1和 GRSTZ 上的电压。

    谢谢、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!
    USB_VBUS 和 USB_R1以及 GRSTZ电压分别是0.49V、0.5、3.3V,都是正常的。
    连接的USB设备都能正常识别到并正常工作。只是测试时治具接上去没有信号出来,治具接到没换TUSB8041A的主板上是可以直接测到信号的。请问是否是TUSB8041A的信号测试需要什么触发条件?你们是怎么测试这个IC的?μ A
    谢谢,
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、TUSB8041A 在正常条件下工作、但不适用于 USB 信号质量测试?   对于 USB 3.x 信号质量测试、TUSB8041A 可根据 USB 3.1规范更新防止下游端口意外进入 USB 合规模式。  您将需要使用 USB.org 上的 XHCI HSETT 工具在集线器的下行端口上启用合规性模式输入。  请告诉我这是否回答了您的问题。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,所以这个工具怎么获取?如何使用?μ A
    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请从 USB-IF  https://usb.org/document-library/xhsett-x64下载最新版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用这个工具只能测到USB2.0的信号,请问USB3。X的信号质量要怎么测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请选择突出显示的选项以将下行端口置于合规模式:

    请接受我的朋友的请求、我将直接将其发送给您、我无法发布。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个tool只能发USB2.0 TX 兼容模式、USB3.0的test mode需要CP0和CP1两种mode、目前这个tool没有,也发不出来superspeed信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该工具仅在集线器的下行端口上启用合规性模式。  必须在集线器的下行端口上启用合规模式、 然后集线器端口必须检测 Rx 终端、当轮询失败时、合规模式将启动。  有关如何绘制眼图的更多信息、请检查您使用的示波器/测试装置的 CTS。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 JMMN
    按照你们的要求,在测试治具的RX端有接入USB3.1device作为RX Ω 终端,但是依然没有CP0    或者有tool直接切换到CP0和CP1mode 信号,我们测试软件是TEK一致性测试软件,通常治具的RX端是不用接RX terminations的,开机完成后接上USB测试治具,可以抓到LFPS信号、之后自动引TX信号切换到CP0 Ω MODE(这个说的是HUB TUSB8041)、目前提供的XHCI tool里的Superspeed功能不能切换CP0和CP1mode Ω、Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 JMMN
    按照你们的要求,在测试治具的RX端有接入USB3.1device作为RX Ω 终端,但是依然没有CP0    或者有tool直接切换到CP0和CP1mode 信号,我们测试软件是TEK一致性测试软件,通常治具的RX端是不用接RX terminations的,开机完成后接上USB测试治具,可以抓到LFPS信号、之后自动引TX信号切换到CP0 Ω MODE(这个说的是HUB TUSB8041)、目前提供的XHCI tool里的Superspeed功能不能切换CP0和CP1mode Ω、Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请按照讨论的方式直接向我发送报告。

    此致、

    JMMN