Other Parts Discussed in Thread: THVD8000, THVD8010
主题中讨论的其他器件:THVD8000、 THVD8010
您好 Hao、
我们将介绍 TIDUEI9参考设计以及 THVD8000、最大数据速率为1Mbps、我们希望数据速率介于10Mbps 和20Mbps 之间。
在 TIDUEI9中,RS485收发器可以达到50Mbps (10m)。 (图9)。
我们有一个可在 UART 20Mboud (20Mbps)上输出的 MCU、您能不能建议使用 TI 的 RS485收发器来支持此速度、并且我们可以像 TIDUEI9设计中一样为其供电?
电源: 48V (5A)
此外、我们还希望使用曼彻斯特 编码、但如果可能 、也要在 MCU 之外使用。 在第11页 上、它显示如下:
"
曼彻斯特编码可在软件中执行并通过上的串行端口进行传输
微控制器。 这种方法的一个缺点是需要额外的存储器和 CPU 周期
为原始数据中的每个位生成两个位。 此外、为了保持原始数据速率、串行端口也是如此
传输时钟频率必须加倍。 串行端口发送时钟有上限
频率、则必须降低数据速率。 通过实施、可以避免这些限制
使用逻辑电路进行编码和解码、但会增加 BOM 成本
"
您能告诉我们吗:某些 RS485收发器是否可以 实现曼彻斯特 编码? 或者、TIDUEI9中采用何种逻辑电路 IC 来实现曼彻斯特 编码?
此致、
David。