This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1786:TIDUEI9曼彻斯特编码

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000, THVD8010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987801/sn65hvd1786-tiduei9-manchester-encoding

器件型号:SN65HVD1786
主题中讨论的其他器件:THVD8000THVD8010

您好 Hao、

我们将介绍 TIDUEI9参考设计以及 THVD8000、最大数据速率为1Mbps、我们希望数据速率介于10Mbps 和20Mbps 之间。

在 TIDUEI9中,RS485收发器可以达到50Mbps (10m)。 (图9)。

我们有一个可在 UART 20Mboud (20Mbps)上输出的 MCU、您能不能建议使用 TI 的 RS485收发器来支持此速度、并且我们可以像  TIDUEI9设计中一样为其供电?

电源: 48V (5A)

此外、我们还希望使用曼彻斯特 编码、但如果可能 、也要在 MCU 之外使用。 在第11页 上、它显示如下:

"

曼彻斯特编码可在软件中执行并通过上的串行端口进行传输
微控制器。 这种方法的一个缺点是需要额外的存储器和 CPU 周期
为原始数据中的每个位生成两个位。 此外、为了保持原始数据速率、串行端口也是如此
传输时钟频率必须加倍。 串行端口发送时钟有上限
频率、则必须降低数据速率。 通过实施、可以避免这些限制
使用逻辑电路进行编码和解码、但会增加 BOM 成本

"

您能告诉我们吗:某些 RS485收发器是否可以 实现曼彻斯特 编码?  或者、TIDUEI9中采用何种逻辑电路 IC 来实现曼彻斯特 编码?  

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    考虑到应用的数据速率、THVD8000/THVD8010可能不适用。 如果您想采用 TIDUEI9的路由、  可以在微控制器中处理曼彻斯特编码。 这 是一个 e2e 线程 、供您参考。

    此致、

    Hao