This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:帮助我们为用例选择最佳电池充电器/监控器和 PD 控制器部件

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS25750, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986614/tps65988-help-us-to-select-optimal-battery-charger-monitor-and-pd-controller-parts-for-our-use-case

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件: TPS25750BQ25792

大家好!

我们目前正在设计一款器件、该器件将通过3节18650节串联电池供电- 3S1P 配置。

因此、如果我们要为三节18650电池充电、则需要 PD 控制器将 VBUS 电压升压到5V 以上。  另一方面、我们希望使用相同的 USB-C 连接器(VBUS、D+/D-线路)将我们的主机 MCU (仅支持 USB2.0)与 PC 相连。  

当 PD 充电器连接到 USB-C 端口并将 VBUS 升压至~12V 以开始电池充电过程时、这会立即烧断我们的主机 MCU、该 MCU 在其 VBUS 输入上可承受高达5.8V 的电压。 是否有可能避免这种情况?

即使我们将 PD 充电器连接到 USB-C 端口、我们是否始终从 VBUS 引脚上的+5V 开始、然后是 PD 控制器在协商阶段(通过 CC 接口)需要在 VBUS 上升压电压?

PD 控制器是否可以在 PD 充电器开始充电阶段之前通知主机断开与 VBUS 电源轨的连接(例如、借助负载开关)?

我参加了您有关 USB-C 和电力输送的在线研讨会(链接)。 我发现有一个参考设计、其中包含我们系统中所需的所有组件:

但是、对于我们的用例、这似乎略为过于复杂。 我们需要一个更简单的 PD 控制器。 此外、此参考设计自2017年10月起开始。

您是否愿意向我们推荐参考设计中的关键部件(PD 控制器、充电器、电量监测计...) 是最新版本吗?

非常感谢您投入宝贵的时间和精力。

此致、

博扬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bojan、

    请查看以下参考设计: https://www.ti.com/tool/USB-PD-CHG-EVM-01 。 我认为这可能是一个很好的解决方案、可以满足您的需求。 TPS25750是一款易于使用的器件、其结构比 TPS65988更简单。  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 

    感谢您的建议。

    即使使用此 TPS25750 PD 控制器、在充电阶段将 VBUS 升压至15V 也会出现问题、因为我们的主机微控制器将其 VBUS 引脚连接到 USB-C 连接器的 VBUS。 VBUS 上的15V 电压将会烧毁我们的主机 MCU。 这是正确的、还是我缺少了什么? 是否有任何权变措施可避免在充电阶段烧烤主机 MCU?

    还有一件事... 我们想知道电池的当前状态/容量、以便我们可以提醒用户电池电量低。 我们是否能够使用您建议的 BQ25792充电器监控电池电压、或者需要单独的电量监测计和电池平衡器?

    提前感谢。

    此致、

    博扬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bojan、

    您是否必须将主机 MCU 连接到 VBUS? 如果主机 MCU 无法处理15V 电压、则当 VBUS 变为15V 时、它将被烧坏。 您可以考虑将主机 MCU 放置在不同的电源轨上、以确保不会烧坏。

    我是 Type-C 专家、因此如果您在 BQ25792器件标题下提交了另一个问题、电池充电团队可以为您提供有关电池状态问题的更详细信息。  

    谢谢!

    Emma  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们需要一个连接到 VBUS 的主机 MCU。 在 USB-C 连接器的 VBUS 和主机 MCU 的 VBUS 引脚之间放置一些+5V LDO 稳压器的情况如何? 例如 TPS7B81。 该 LDO 可确保我们在 USB-C 连接器上的宽 VBUS 电压范围(从5V 到20V)内为主机 MCU 提供稳定的5V 电压。 对您来说、这似乎是一种很好的解决方法吗?

    除此之外、关于 PD 控制器以及 PD 控制器和 PD 充电器之间的协商... 当我们将 PD 充电器连接到 USB-C 连接器时会发生什么情况、我们是否始终从 VBUS 上的5V 开始并在协商阶段之后将其升压? PD 控制器是否可以通知主机 MCU USB-C VBUS 上的电压将会升高(以便主机 MCU 在此之前可以断开 VBUS 的连接)?

    再次感谢您所做的一切努力。

    此致、

    博扬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bojan、

    LDO 是否会提供足够的电流来支持 MCU? 此解决方案的另一个问题是 LDO 导致的热耗散。 您还可以查看降压转换器。

    谢谢、

    Emma