主题中讨论的其他器件: TPS25750、 BQ25792
大家好!
我们目前正在设计一款器件、该器件将通过3节18650节串联电池供电- 3S1P 配置。
因此、如果我们要为三节18650电池充电、则需要 PD 控制器将 VBUS 电压升压到5V 以上。 另一方面、我们希望使用相同的 USB-C 连接器(VBUS、D+/D-线路)将我们的主机 MCU (仅支持 USB2.0)与 PC 相连。
当 PD 充电器连接到 USB-C 端口并将 VBUS 升压至~12V 以开始电池充电过程时、这会立即烧断我们的主机 MCU、该 MCU 在其 VBUS 输入上可承受高达5.8V 的电压。 是否有可能避免这种情况?
即使我们将 PD 充电器连接到 USB-C 端口、我们是否始终从 VBUS 引脚上的+5V 开始、然后是 PD 控制器在协商阶段(通过 CC 接口)需要在 VBUS 上升压电压?
PD 控制器是否可以在 PD 充电器开始充电阶段之前通知主机断开与 VBUS 电源轨的连接(例如、借助负载开关)?
我参加了您有关 USB-C 和电力输送的在线研讨会(链接)。 我发现有一个参考设计、其中包含我们系统中所需的所有组件:
但是、对于我们的用例、这似乎略为过于复杂。 我们需要一个更简单的 PD 控制器。 此外、此参考设计自2017年10月起开始。
您是否愿意向我们推荐参考设计中的关键部件(PD 控制器、充电器、电量监测计...) 是最新版本吗?
非常感谢您投入宝贵的时间和精力。
此致、
博扬。