主题中讨论的其他器件: DS280DF810
您好!
根据数据表表表5、该器件支持1.25Gpbs 速率。
我们将它们连接到 SFP 笼、我们的 MAC 还具有1G/10G/25G 多速率。
在1G 模式下、我们的 MAC 处于 SGMII 模式、似乎可以连接到重定时器。
但是、应该在软件中执行什么操作? 我 没有找到任何针对这种情况的显式指南...
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
根据数据表表表5、该器件支持1.25Gpbs 速率。
我们将它们连接到 SFP 笼、我们的 MAC 还具有1G/10G/25G 多速率。
在1G 模式下、我们的 MAC 处于 SGMII 模式、似乎可以连接到重定时器。
但是、应该在软件中执行什么操作? 我 没有找到任何针对这种情况的显式指南...
谢谢你。
您好!
TI DS250DF810重定时器在重定时模式下支持25.78125G 和10.3125Gbps。 对于 1.25Gbps 运行、重定时器通道需要设置为 CDR 旁路模式。 我建议将重定时器设置为在 CDR 解锁时自动切换至 CDR 旁路模式的模式。 然后、您可以通过通道寄存器0x2F 将重定时器设置为10G 或25G 以太网速率。 请参阅重定时器编程指南中的以下详细信息。 可通过 TI.com DS250DF810产品页面申请此文档
标准数据速率设置
DS2x0DFx10通道必须按照预期的数据速率进行预编程、以确保 CDR 锁定。 用户可以将速率/子速率编程为一组预定义的标准值之一、以快速配置 DS2x0DFx10。 通过写入通道 REG_0x2F[7:4]可对速率/子速率设置进行编程。
表。 标准速率模式可通过 REG_0x2F 进行配置
|
标准速率设置 |
REG_0x2F 值[十六进制] |
REG_0x2F 写入掩码[十六进制] |
|
10.3125Gbps |
00 |
F0 |
|
10.9375Gbps |
10. |
|
|
12.5Gbps |
20. |
|
|
保留 |
30 |
|
|
25.0 Gbps |
40 |
|
|
25.78125Gbps (默认值) |
50 |
|
|
保留 |
60 |
|
|
28.125Gbps |
70 (仅限 DS280DF810) |
CDR 未锁定时选择输出模式
默认情况下、当 CDR 未锁定时、DS2x0DFx10输出静音。 DS2x0DFx10可选择性配置为在 CDR 未锁定时输出原始、非重定时数据。
表。 CDR 未锁定时选择输出模式
|
步骤 |
共享/通道寄存器集 |
操作 |
寄存器地址[十六进制] |
寄存器值[十六进制] |
写入掩码[十六进制] |
注释 |
|
1 |
通道 |
写入 |
1e. |
E0 |
E0 |
PFD_SEL_DATA_PRELCK=3' B111:静音(默认) 注意:REG_0x09[5]必须为0、这是默认值。 |
|
00 |
E0 |
PFD_SEL_DATA_PRELCK=3' b000:原始、未重定时数据注意:REG_0x09[5]必须为0、这是默认值。 |
此致、
罗德里戈