This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:使用具有1G 以太网的25G 重定时器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810, DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986243/ds250df810-using-25g-retimer-with-1g-ethernet

器件型号:DS250DF810
主题中讨论的其他器件: DS280DF810

您好!

根据数据表表表5、该器件支持1.25Gpbs 速率。

我们将它们连接到 SFP 笼、我们的 MAC 还具有1G/10G/25G 多速率。

在1G 模式下、我们的 MAC 处于 SGMII 模式、似乎可以连接到重定时器。

但是、应该在软件中执行什么操作? 我 没有找到任何针对这种情况的显式指南...

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI DS250DF810重定时器在重定时模式下支持25.78125G 和10.3125Gbps。 对于 1.25Gbps 运行、重定时器通道需要设置为 CDR 旁路模式。 我建议将重定时器设置为在 CDR 解锁时自动切换至 CDR 旁路模式的模式。 然后、您可以通过通道寄存器0x2F 将重定时器设置为10G 或25G 以太网速率。 请参阅重定时器编程指南中的以下详细信息。 可通过 TI.com DS250DF810产品页面申请此文档

    标准数据速率设置

    DS2x0DFx10通道必须按照预期的数据速率进行预编程、以确保 CDR 锁定。 用户可以将速率/子速率编程为一组预定义的标准值之一、以快速配置 DS2x0DFx10。 通过写入通道 REG_0x2F[7:4]可对速率/子速率设置进行编程。

    表。 标准速率模式可通过 REG_0x2F 进行配置

    标准速率设置

    REG_0x2F 值[十六进制]

    REG_0x2F 写入掩码[十六进制]

    10.3125Gbps

    00

    F0

    10.9375Gbps

    10.

    12.5Gbps

    20.

    保留

    30

    25.0 Gbps

    40

    25.78125Gbps (默认值)

    50

    保留

    60

    28.125Gbps

    70 (仅限 DS280DF810)

      

    CDR 未锁定时选择输出模式

    默认情况下、当 CDR 未锁定时、DS2x0DFx10输出静音。 DS2x0DFx10可选择性配置为在 CDR 未锁定时输出原始、非重定时数据。

    表。 CDR 未锁定时选择输出模式

    步骤

    共享/通道寄存器集

    操作

    寄存器地址[十六进制]

    寄存器值[十六进制]

    写入掩码[十六进制]

    注释

    1

    通道

    写入

    1e.

    E0

    E0

    PFD_SEL_DATA_PRELCK=3' B111:静音(默认)

    注意:REG_0x09[5]必须为0、这是默认值。

    00

    E0

    PFD_SEL_DATA_PRELCK=3' b000:原始、未重定时数据注意:REG_0x09[5]必须为0、这是默认值。

    此致、

    罗德里戈