This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:HD3SS6126RUAR 是否具有 TC 规格?

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/985354/hd3ss6126-does-hd3ss6126ruar-have-tc-spec

器件型号:HD3SS6126

HD3SS6126RUAR 是否具有 TC 规格?

规格 仅 TA 信息。 但我需要 TC 信息。

规格6.5 参数

P = 3mA * 3.6V = 10.8mW

TC+θjc×P=Ta+θja×P

TC + 38.2*10.8mW = 70 + 53.8 *10.8mW

TC + 0.413 = 70 + 0.581

TC = 70.581–0.413 = 70.168∘  -->这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不准确。 Tc 是您应该测量的温度、以获得 Tj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我没有 Tj 信息。

    如何获取  HD3SS6126RUAR TC 规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TC 是外壳温度、它取决于每个系统的具体情况、您需要对其进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经测量了 TC 温度、但我不知道它通过还是失败?
    因此我需要 HD3SS6126RUAR TC 规格。
    在数据表规格中、我找不到 TC 值? 仅 TA 值= 70C
    如何测量 Tc 温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 TC 规格、因为它取决于每个系统。 根据您测量的 TC、您的 Tj 是多少?