请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS6126 HD3SS6126RUAR 是否具有 TC 规格?
规格 仅 TA 信息。 但我需要 TC 信息。
规格6.5 参数
P = 3mA * 3.6V = 10.8mW
TC+θjc×P=Ta+θja×P
TC + 38.2*10.8mW = 70 + 53.8 *10.8mW
TC + 0.413 = 70 + 0.581
TC = 70.581–0.413 = 70.168∘ -->这是正确的吗?