请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9548A 大家好、
我已附加了我的设置的图像。
我能够 从微控制器发送 TCA9548A 的地址并启用0通道。 我已经确定范围并验证了它是否正常工作。 然后、我尝试在这之后将数据发送到 I2C 中的放大器、多路复用器的另一侧没有数据。 我直接在多路复用器的另一侧连接了一条海盗巴士、并且能够读取寄存器和所有内容、一切都很好。 出于某种原因、即使我能够设置通道并单独与每个器件通信、多路复用器也不会通过发送数据。 可能是电阻器问题? 我不这么认为、因为示波器显示的是一个直接的5V 信号、并且表示没有被下拉。 可能需要将 VCC 设置为3.3V? 我可能会看到、作为一个选项、但奇怪的是它能够与微控制器通信、实际上 VCC 被用作转换器、需要支持5V 总线。