This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:TCA9548A 未通过数据

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/985633/tca9548a-tca9548a-not-passing-data-through

器件型号:TCA9548A

大家好、

我已附加了我的设置的图像。   

我能够 从微控制器发送 TCA9548A 的地址并启用0通道。  我已经确定范围并验证了它是否正常工作。  然后、我尝试在这之后将数据发送到 I2C 中的放大器、多路复用器的另一侧没有数据。  我直接在多路复用器的另一侧连接了一条海盗巴士、并且能够读取寄存器和所有内容、一切都很好。  出于某种原因、即使我能够设置通道并单独与每个器件通信、多路复用器也不会通过发送数据。  可能是电阻器问题?  我不这么认为、因为示波器显示的是一个直接的5V 信号、并且表示没有被下拉。  可能需要将 VCC 设置为3.3V?  我可能会看到、作为一个选项、但奇怪的是它能够与微控制器通信、实际上 VCC 被用作转换器、需要支持5V 总线。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第9.2.1节介绍了电压转换要求。 为了简化: 开关的 VCC 必须是最低电压、即3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    您能否提供您的操作范围截图? 我主要想查看 A 侧和 B 侧电压、它们是低电平时。 如果您可以提供低电压测量值、

    最棒的

    Chris