This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:有关操作的查询

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB214, TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984214/tusb212-inquiries-about-operation

器件型号:TUSB212
主题中讨论的其他器件: TUSB214TUSB216

您好!

我对下图有疑问。

TUSB212

->PIN3、4、9:未连接时如何工作?

TUSB214

->PIN3、4、9:未连接时如何工作?

TUSB216

-> PIN3、4、6、9、11:未连接时如何工作?

-> PIN11显示为 BC1.2 CDP 的使能引脚。

如果未连接、是否仅禁用内部 BC1.2块?

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    1. 可行 、但直流升压设置仅配置为中间设置、无调优选项。 我建议保留电阻器选项、以便根据数据表调整直流升压设置。 我建议在 CD 和 ENA_HS 上放置一个测试点。

    2. 可行 ,但直流升压设置只能配置为中间设置,没有调优选项。 我建议保留电阻器选项、以便根据数据表调整直流升压设置。 我建议在 CD 和 ENA_HS 上放置一个测试点。

    3、可行、但 Boost 和 RX_SEN 设置只能配置为3级和中级设置、没有调优选项。 我不建议 将该升压引脚保持 NC 状态、因为这是转接驱动功能的主要调优选项。 RX_SEN 中置设置用于大多数应用 (中有损耗通道)、但我仍然 建议 保留调优选项。 CDP_Enz 可保持 NC 状态、并将禁用 CDP 功能(引脚具有内部上拉电阻)。