各位专家:
我的团队刚刚验证了我们在模拟前端使用 DP83848Q 的处理器内核 我有几个问题:
DP83848Q 是否允许在 RMII 模式下进行反向环回测试? 我看到唯一的环回测试是内部环回测试、它定义为从 RX 到 TX (反之亦然)循环 MII 信号。 希望确认这是否是同一个测试
2.您是否有验证建议以确保我们在电缆侧进行可靠通信? 我们过去遇到了电缆侧通信丢失问题、可能是由于电缆连接造成的。 到目前为止、我的想法是以百万为单位(最大 IEEE 规格数据包大小)发送数据包、并根据数据表规格最大程度地延长电缆长度。 希望听到您对此的想法。