This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848Q-Q1:DP83848Q 验证问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/983066/dp83848q-q1-dp83848q-validation-questions

器件型号:DP83848Q-Q1

各位专家:

我的团队刚刚验证了我们在模拟前端使用 DP83848Q 的处理器内核 我有几个问题:

DP83848Q 是否允许在 RMII 模式下进行反向环回测试? 我看到唯一的环回测试是内部环回测试、它定义为从 RX 到 TX (反之亦然)循环 MII 信号。 希望确认这是否是同一个测试  

2.您是否有验证建议以确保我们在电缆侧进行可靠通信? 我们过去遇到了电缆侧通信丢失问题、可能是由于电缆连接造成的。 到目前为止、我的想法是以百万为单位(最大 IEEE 规格数据包大小)发送数据包、并根据数据表规格最大程度地延长电缆长度。 希望听到您对此的想法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要与以太网团队讨论这一点。 我希望在本周结束前得到答复。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 期待尽快收到您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)内部回送是指从 MII 侧的 TX 路径传输的数据被路由到 RX 路径、本质上仅测试 MII 接口连接。 不支持反向环回、这被描述为当数据通过 PHY 的所有块到达 MDI 侧、并且在 MII 侧内部之前路由回。

    2) 2)关于您在电缆侧验证通信的方法、这是检查通信的好方法。 您可以使用2端口系统、或者如果您想测试单个电路板、也可以使用环回电缆。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Gerome 的回答。

    如果不支持反向回送、您对如何使用此 PHY 执行某种回送测试来验证 MDI 侧有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您能够跟踪从 MAC 发送和接收的数据、则在 MDI 侧连接环回电缆将能够验证单个电路板的 MDI 部分和 MII 部分。

    如果您的电路板已确认具有正常工作的 MDI 网络(其他设计或兼容的 EVM 之一)、则还可以通过 MDI 将 PHY 连接到工作板、并在两个器件上启用 BIST。 这基本上是一种双向 BIST 检查、其中 PHY A 向 PHY B 发送数据、而 PHY B 正在检查该模式。 同时、PHY B 也将数据发送到正在检查此模式的 PHY A。

    此致、

    Gerome