This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:塑料 USB 驱动器被视为启动盘时出现问题?

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/982360/tusb4041i-trouble-with-plastic-usb-drives-being-seen-as-boot-disks

器件型号:TUSB4041I

您好!  

我在最近的 TUSB4041设计中遇到了一个有趣的情况。 TUSB4041集线器在各个方面都表现出色、但当我尝试使用塑料 SanDisk USB 驱动器作为集线器的引导设备时除外。 集线器可与我尝试从其引导的所有其他 USB 驱动器一起工作、但绝不能与塑料 SanDisk 一起工作。 通过集线器定期读取和写入 SanDisk 的操作正常、如果直接插入 PC、塑料 SanDisk 将用作引导设备。  

我想知道是否有人曾看到过这样的行为? 我有一些想法、我现在想证明/证明、但希望询问、这样可以节省一些时间。  

同时在设计中使用 SN75240PWR 和 TPS2044BD、想知道它们是否以某种方式涉及到。

感谢您的所有回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想再提供一条信息。 如果我有另一个可引导驱动器、同时将塑料 SanDisk 插入集线器、BIOS 会将塑料 SanDisk 视为可能的引导设备。 如果仅 SanDisk 位于集线器中、则不会将其视为可能的引导设备(如上所述、直接插入 PC 的 SanDisk 被识别为引导设备)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    听起来 SanDisk 需要一段时间才能连接到集线器、可能只是较长的 VBUS 去抖时间或 SanDisk 端的一些其他延迟功能、当主机在引导时轮询集线器时、器件未显示为已连接。  当器件连接时、TUSB4041将向主机发送中断、但系统似乎已经通过了检查可引导器件的检查点、或者没有响应中断。  如果没有协议跟踪、则很难分辨。  我不确定这在您的系统中是否可行、但您能否尝试尽早打开 SanDisk 设备的电源(从外部强制为其供电)并查看它是否显示为可引导?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、  

    感谢您的回复。 我喜欢这种想法、但不幸的是、这似乎没有效果。 已尝试从外部为 SanDisk 供电、已尝试调整 TUSB4041的复位时序、但这似乎没有任何影响。 即使在集线器通电后仅重新启动 MB 也没有什么不同。

    在 Linux 或 Windows 中、驱动器被无问题地拾取一次。 MBR 或 GPT 格式似乎也无关紧要。

    正在尝试获取一个协议分析器。  

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我将向您发送朋友请求、以便您可以直接向我发送协议跟踪。   

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、可能需要几天时间。 我们的协议分析器目前正在执行另一项任务。

    同时、我认为我有一个很强的线索、即它与 SanDisk 固件/寄存器相关。 我插入的每个模型报告如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该报告是从闪存驱动器直接连接到主机时发出的吗?  它显示了 USB 2.0集线器后面无法实现的 USB 3.0驱动器、它应降至较低的数据速率。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    的确,正如所报告的那样,情况就是这样。 仅限该型号的驱动器。

    我非常确信该型号闪存驱动器上没有任何报告。 这必须是主板不关心的事情、但集线器会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、这很奇怪。  集线器实际上不会读取下游器件报告的数据、但可能是器件在进入 USB 2.0之前尝试 USB 3.0连接需要一些时间、这会导致启动期间的延迟。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个奇妙的想法。

    如果是这种情况、跟踪应告知这种情况。 甚至可以将其放在示波器上。 我明天可以尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、听起来不错。