您好!
我在最近的 TUSB4041设计中遇到了一个有趣的情况。 TUSB4041集线器在各个方面都表现出色、但当我尝试使用塑料 SanDisk USB 驱动器作为集线器的引导设备时除外。 集线器可与我尝试从其引导的所有其他 USB 驱动器一起工作、但绝不能与塑料 SanDisk 一起工作。 通过集线器定期读取和写入 SanDisk 的操作正常、如果直接插入 PC、塑料 SanDisk 将用作引导设备。
我想知道是否有人曾看到过这样的行为? 我有一些想法、我现在想证明/证明、但希望询问、这样可以节省一些时间。
同时在设计中使用 SN75240PWR 和 TPS2044BD、想知道它们是否以某种方式涉及到。
感谢您的所有回复。